This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:VSENSE 引脚:使用电压表测量电压不当

Guru**** 2404145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061400/ucc28180-vsense-pin-improper-measurement-of-voltage-using-voltmeter

器件型号:UCC28180

我一直在设计 PFC 级、在测试85V 至180V 交流输入电压时、使用万用表测量 Vsense 引脚上的电压。 电压在 Vsense 上上升到2.2V,在120V AC 时突然下降到0.768或以下。 这种压降的原因可能是什么、因为它是连接到 IC 的基本分压器。 分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万用表 提供平均读数、因此您不会看到  VSENSE 上的动态变化。  此外、非屏蔽式万用表探针会将噪声注入 VSENSE。  我建议您改用10倍示波器探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Day Ray 的问候!

    我不推荐使用示波器探头、因为我的设置与交流电网相连、并且可能会出现短路、因为我没有差分探头。 问题也与接地相关。 我找到了一种方法、但可以解决同一问题的根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    是的、您必须小心  探头的接地位置!

    总之、您是否解决了您的问题?  我不能告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav、由于我们已经从这个特定问题中着手、并且我们已经在另一个主题中进行了介绍、因此我将关闭这个主题。