This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005是否支持输入电流5A?

Guru**** 2767745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM61495, LM61480, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064546/lm76005-does-lm76005-support-the-input-current-5a

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM61495LM61480LM25149

大家好、

LM76005是否支持5A 输入电流?

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    如果您希望在5A 输入电流下运行、我建议您选择额定电流更高的器件。

    无法实现100%占空比、因此输入电流将始终低于器件的最大额定5A 电流限制。

    LM61480或 LM61495可能更适合您的设计要求。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。 我想找到一个合适的直流/直流转换器、其输入为48V/5A、输出为24V/4A。 你有什么建议吗?

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助我更好地了解您的应用、了解为什么输入电流必须为5A?  

    通常、降压转换器的输入电流低于输出电流。

    目前、转换器产品系列中没有任何器件可满足您的应用需求、因此我建议查看近期发布的 LM25149等控制器。

    此致、

    Jimmy