This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电流控制模式

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064182/lm5170-q1-current-control-mode

器件型号:LM5170-Q1

您好!

我的客户在  50VDC 至25VDC 转换器中使用 LM5170QPHPTQ。  当负载小于1W 时、输出电压会平稳(线性)增加、直到激活过压保护。

因此、LM5170QPHPTQ1关断并开始软启动周期、因此负载上出现0至29V 的锯齿电压、频率约为100Hz。

什么因素决定了同步降压转换器中的最小输出电流(负载电流)?

当负载断开时、通过电流控制来维持同步降压转换器稳定运行的方法是什么?

根据哪些注意事项或原理图限制、考虑在电流控制模式下使用同步降压转换器来确定输出电路中扼流圈的电感值?

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    感谢您的参与。

    我是否可以知道它是在电流环路控制模式还是电压环路中运行?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 心城、

    电流环路控制模式。

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    它们需要在输出端或电阻负载上具有恒定电压。

    谢谢、

    银城