This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在 ICHG 下快速充电未充电

Guru**** 2470250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063111/bq25792-fast-charge-not-charging-at-ichg

器件型号:BQ25792

您好!  

我将一个4芯电池连接到 BQ25792。 我已"完全"放电(截止电压为10.7V)、现在我正在监测充电时的电流/电压/状态。 插入电源后、它立即进入快速充电(CC 模式)、但会在14.5V、23mA 左右停止、并且不会发生任何变化。   当我移除电池时、Vbat 高达15.1V、23mA (电压增加、电流保持不变)。

我的充电器是 Basues GaN2 1C 100W 快速充电器、型号为 CCGAN100CS。  

USB 数字测试仪报告4.75V、2.7。

以下是充电时的寄存器转储:

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:26 06 90 00 64 2D 01 2c C3 05 E3 00 dc 4b 3D A2
10:07 40 00 01 36 aa c0 7a 54 01 2c 4F 6a 01 20 00  
20:00 ef 92 70 10 00 00 00 00 00 00 00 00 40 ae  
30:F0 0A 1e 00 19 14 2c 00 00 35 4b 00 00  
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

以下是拔下电池后的寄存器转储:

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:26 06 90 00 64 2D 01 2c C3 05 E3 00 dc 4b 3D A2
10:07 40 00 01 16 aa c0 7a 54 01 2c 6F 6a 01 20 00
20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 ae
30:F0 0A 1e 00 18 14 2c 00 00 00 39 5b 00 00
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 08  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  
    我在 USB-C 电缆路径中有一个 USB 数字测试仪。 当我将其移除并直接插入充电器时、BQ25792会检测电池何时断开、并且在快速充电期间也会跳至70mA。 虽然不是1A、但这是一个改进...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您的寄存器结果令人困惑。  VINDPM 阈值= 4.5V、但充电器状态和故障寄存器(REG0x1b-0x27)报告充电器的 VINDPM 环路处于控制状态、但 ADC 报告 VBUS=5.16V、大于4.5V?  此外、ADC IBUS 报告2590mA、这是在 ILIM 引脚电阻分压器将 IINDPM 寄存器设置为2570mA 时的最大值。  这意味着 IINDPM 环路不受报告的 VINDPM 环路的控制。  您是否有一个系统负载正在消耗最大输入功率、因此不允许充电电流?   

    如果这不是 BQ25792EVM、您能否在可能的情况下以 pdf 格式发送原理图、并以 pdf 格式发送布局文件?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的快速回答。 我立即看到了它、并需要进行故障排除。  

    它确实是一个定制板(而不是 EVM)、我有一个 USB PD 3.0控制器为  BQ25792的 VBUS 供电、并从 VSYS 上拉取40W 系统的其余部分。 VBUS 在5V 枚举、因此 VSYS 尝试拉8A、正如您所注意  到的、BQ25792是电流限制。

    我更改了一些系统参数、并能够解决问题。 电池现在正在以预期的1A 电流充电。  

    谢谢!