This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:有关设置输出电压的问题?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, TPS6521815, AM3358, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064019/tps65218d0-question-about-set-the-output-voltage

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218AM3358BOOSTXL-TPS65218TPS6521815

你(们)好

我可以更改输出电压设置并存储它吗?

需要在电源开启时输出设定电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E! 是的、TPS65218D0 是用户可编程的 PMIC、输出电压以及序列和其他特性均可重新编程。 这将需要对相应的寄存器进行更改、然后将值保存到 EEPROM 中、使其成为新的加电默认值。 您正在为哪个 SoC 供电? 我们发布了多个 TPS65218x 器件、这些器件具有预编程的 EEPROM、可支持特定的 TI 和非 TI 处理器。

    如果您需要 任何 TPS65218x 发布器 件中均未提供的定制 EEPROM 配置、我建议您订购 TPS6521815以及附带"空白 EEPROM"的编程 Booster Pack (BOOSTXL-TPS65218)、以便客户对存储器进行编程并满足特定的电源要求。 我们建议在将器件焊接到电路板之前对输出电压进行编程、因为在电源轨导通后、I2C 通信处于活动状态、如果原始默认配置不具有正确的电压或序列需求、则可能会损坏 SoC。   

    在原型板中验证自定义 EEPROM 配置后、为了进行生产、我们建议联系 Arrow (TI 批准的经销商)获取编程服务。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brenda

    感谢您的回复。

    我们的客户使用 AM3358处理器。 他们从 TI.com 购买了 BOOSTXL-TPS65218。  

    您能告诉我们如何对 BOOSTXL-TPS65218的 EEPROM 进行编程吗?  

    如果测试完成、我的客户会订购带适当 EEPROM 的 tps6521815来支持 AM3358。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供的信息! 我们有很多在线资源、展示了如何在 TPS65218 PMIC 上对 EEPROM 进行编程。我在下面列出了资源。 请注意、为了对存储器进行重新编程、客户必须首先更改寄存 器、然后向密码寄存器发送三个连续的 I2C 命令、以将这些值保存到 EEPROM 中、从而使它们成为新的加电默认值。 如果您在编程过程中有任何其他问题或遇到任何问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。

    请注意、更改一些设置、如 DCDC1和 DCDC2输出电压、只需要一个额外的步骤、该信息将在寄存器说明表的顶部记录。  

    由于圣诞节和新年假期,答复可能会从12/21/22-1/23推迟

    谢谢、

    Brenda