This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:有关 TPS54325PWPR 和 TPS54425PWPR 的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064124/tps54325-questions-for-tps54325pwpr-and-tps54425pwpr

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件:TPS54425

大家好、  

我的客户正在考虑 TPS54325PWPR 和 TPS54425PWPR。  

他回答了4个问题、您能提供帮助吗? 谢谢。

1.是否有任何材料解释了有关 D-CAP2工作原理的更多详细信息?  

2.客户应如何为输出滤波器选择电感器?  

  TPS54425的第13页的表1显示了不同输出电压值的建议 L、客户希望知道1.5V 输出电压应使用什么值? 是否可以使用 Webench 获得 L 值?

  https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tps54425.pdf#page=13

SW 引脚的输出电阻是多少? 客户想知道 FRA 测量的这个值。  

4.关于 FRA 测量,D-CAP2和 DCDC 是否与其他拓扑有任何差异?

  是否有任何材料解释了如何使用 FRA 测量 DCDC 性能?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    以下是您和您的客户的一些资源:

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计第1部分: https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf 

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计第2部分: https://www.ti.com/lit/an/slvaf45/slvaf45.pdf 

    优化 D-CAP2上的输出滤波 器以提高稳定性 https://www.ti.com/lit/an/slva905/slva905.pdf  

    《测量 D-CAP、D-CAP2和 D-CAP3 直流/直流转换器的波特图》: https://www.ti.com/lit/an/sluaaf4/sluaaf4.pdf 

    适用于 D-CAP3调制的精度增强型斜坡生成设计: https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf (这是 D-CAP3、但具有 D-CAP2工作原理的背景信息)

      2.2μH 电感器选择:对于1.5V 输出、我建议使用一个1.8μH μ H 电感器、该电感器介于1.2V 下推荐的1.5μH μ H 电感器和1.8V 下推荐的 μ H 电感器之间。

    低频时开关节点的平均输出阻抗是 MOSET 的 Rdson 的时间平均值。

    对于 TPS54325、该电压将为120mΩ x Vout/Vin + 70mΩ x (1 - Vout/Vin)

    对于 TPS54425、该值将为65mΩ x Vout/Vin + 55mΩ x (1 - Vout/Vin)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您提供的信息!

    关于电感器选择、我知道建议在1.5V 输出时使用1.8uH 电感器。 客户想知道1.5V 输出是否也可以使用1.5uH 或2.2uH? 如果可能、客户更愿意使用他们已经拥有的同一器件。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    是的、可以使用1.5μH μ H 或2.2μH μ H 电感器。

    如果选择较低的电感器值、建议将输出电容与电感器值的减小成反比。

    例如、选择1.5μH μ H 电感器而不是1.8μH μ H 电感器时、请将建议的输出电容器范围增大20%。  这可防止较低电感器的更快电流响应导致输出电容不稳定。

    虽然较大的电感器可以实现较低的输出电容、但它不会增加较低电感器所具有的不稳定风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的确认。  

    我对 D-CAP2拓扑的相位裕度和增益裕度有一些疑问。 请帮帮我。 谢谢。

    在以下材料第10页的图形中、它在1/2fsw 频率之后被阴影。 阴影区域的含义是什么?

    https://www.ti.com/lit/an/slva546/slva546.pdf#page=10

    2.对于波特图、通常 相位裕度是当增益为0dB 时、增益裕度是当相位为0°时。 D-CAP2的情况是否相同? 例如、阴影区域是否会影响读取相位裕度和增益裕度值的方法?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    由于美国现在正在度假、我将首先根据我的理解帮助 Peter 回答这个问题。

    阴影区域反映了测量的波特图和计算的模型之间的差异发生位置。

    应用手册 SLVA546的计算模型基于小信号分析和平均开关模型。 每个开关周期中的干扰被视为平均干扰、该模型用于反映不同开关周期之间的变化。 在此模型中、不考虑开关脉冲。

    但在实际的基准测试中、开关脉冲由频率为 fsw 的转换器生成。 与理想平均值模型相比、这可以看作是使用频率为 fsw 的脉冲信号对平均值模型进行采样。 根据香农采样定理、如果信号频率小于采样频率的一半、则采样信号可以反映原始信号。 因此,对于实际波特图测试,小于1/2*fsw 的频率范围内的增益/相位曲线与计算得出的平均建模结果相同。

    这意味着、具有频率<fsw/2 can reflect the real bench test results. 的计算模型的波特图

    D-CAP2是相同的。 有关读取的相位裕度和增益裕度、请参阅真实波特图测试结果、而不是计算结果。 在实际测试中、如果找不到相位交叉0度的点、则可以在波特图测试中扩展测量的频率范围。 由于具有延迟因子的相位下降效应、波特图测试最终将超过0度。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    Andrew Xiong 两个方面都是正确的。

    本应用手册将 D-CAP2的时间平均线性化模型与测量结果进行比较。  由于时间平均线性化模型仅精确到开关频率的1/2、因此高于开关频率1/2的测量数据已上色。

    D-CAP2是恒定导通时间控制的一个方面、即开关频率随着刺激的增加而增加。  D-CAP2控制环路、尤其是具有低电感和低输出电容的控制环路、具有极高的零相交叉频率、有时会达到兆赫兹范围的倍数、这种情况并不少见。  这可能会导致在零相交叉之前停止频率响应分析(FRA)测试的自动化测试程序"失败"增益裕度、因为软件无法找到零相交叉、因此无法计算增益裕度。  这不是设计问题。  正如 Andrew 指出的、最佳解决方案是增加 FRA 测试的频率扫描范围。

    如果由于某种原因无法增大频率范围、请检查测试极限处的增益裕度。