This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:选择 R2D R-set 电阻器。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064763/tps62840-selection-of-r2d-r-set-resistors

器件型号:TPS62840

尊敬的 TI:

我们计划在器件中使用新的 TPS62840 IC。 在浏览数据表后、我们发现它需要 R2D 电阻器。 即 E96Values。 我们的直流/直流转换器应提供2.5V 输出。 我们无法在大电子产品网站上获取具有 E96价值的电阻器。 您能不能帮助我们了解我们可以在哪里购买电阻器。

提前感谢。

此致、

Vinayak P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    E96电阻器可在线购买。 根据您所在的地区、您可以从 Mouser、Arrow 等任何分销商处购买这些产品。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在来自印度的 Mouser/ Digi 密钥上搜索到 E96寄存器、找 不到任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    如果它不可用、那么您还可以选择其他容差值最低的电阻器。 如果使用的电阻器具有更高的容差、则在计算 Vout 精度时需要考虑到这一点。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们将检查具有低容差的电阻器。 封装尺寸是否会影响输出?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    0402 或0603应该正常。  

    此致、

    Febin