大家好、
我的一位客户正在评估他们自己电路板上的 LM5175以获得新产品。
此时、他们有以下问题。
请问您能给我回复一下吗?
问题1. 我认为 LM5175可通过监控 VISNS 和 VOSNS 端子之间的电压差来选择升压模式、降压模式和降压-升压模式。
我的理解是否正确?
问题2. 如果 Q1正确、您能在以下情况下大致为我提供运行模式更改阈值吗?
状态# Vin 上升/下降 模式转换 VISNS 和 VOSNS 之间的差分电压
最小值 典型 最大值
1 上升 升压->降压-升压 ?? 五 ?? 五 ?? 五
2. 下降 降压-升压 -> 升压 ?? 五 ?? 五 ?? 五
3. 上升 降压-升压 -> 降压 ?? 五 ?? 五 ?? 五
4. 下降 Buck -> Buck-Boost ?? 五 ?? 五 ?? 五
问题3. 我发现、在升压模式下、HDRV1固定为高电平、LDRV1固定为低电平。 (SW1导通占空比为100%)
在运行模式从升压模式更改为降压/升压模式后、HDRV1和 LDRV1开始开关。
在本例中、SW1的最大占空比是多少? 或者是否有任何最短关断时间?
问题4. 我发现在降压模式下、HDRV2固定为高电平、LDRV2固定为低电平。 (SW2导通占空比为100%)
在将运行模式从降压模式更改为降压/升压模式后、HDRV2和 LDRV2开始开关。
在本例中、SW2的最大占空比是多少? 或者是否有任何最短关断时间?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。