This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561和 TPS2561A 的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064235/tps2561a-difference-of-tps2561-and-tps2561a

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件:TPS2560

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/350238/what-is-the-difference-between-the-tps2561-and-tps2561a

我对米洛的解释仍然不清楚。

 TPS2560/1和 TPS2560/1A 的区别是什么?

IOS 的指定是不同的。 另一方面、钙化公式是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    得到您的问题、稍后回复。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    这是一个历史原因。 有些客户要求我们保证2.1A 至2.5A 的电流限制、包括生产中的外部+/-1%电阻器、TPS2560/1无法满足这一要求、因此我们发布了 TPS2560/1A、以确保将电流限制从2.1A 更改为2.5A、并在数据表中进行说明、如下所示。

    因此计算公式相同、但监测点不同。

    此致、

    Bob