This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701-Q1, TPS720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064584/tps720-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS720-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74701-Q1

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 NCV8720的替代产品(P2P 会更好)

https://www.onsemi.com/products/power-management/linear-regulators-ldo/ncv8720

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    我们没有满足 NCV8720要求的 P2P 解决方案。 TPS720-Q1是最接近的 P2P 选项、但并不满足所有要求。 TPS74701-Q1满足所有要求、但不是 P2P。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps74701-q1.pdf?ts=1640189100863&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Flinear-regulators-ldo%252Fproducts.html

      TPS720-Q1 TPS74701-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的
    输出选项 固定输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 0.35. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 4.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 0.8.
    输出电压(最大值)(V) 3. 3.6.
    输出电压(最小值)(V) 0.9. 0.8.
    固定输出选项(V) 0.9、1、1.1、1.15、1.2、 1.5、1.8、2.5、2.8、2.85、 2.9、3. -
    使能 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 55 27.
    噪声(uVrms) 48 20.
    精度(%) 2. 2.
    VDO (典型值)(mV) 110 50
    Iq (典型值)(mA) 0.038. 1
    热阻 θJA (°C/W) 67 50
    最小封装面积(mm2) 4. 9.
    封装类型 WSON VSON

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    明白了

    非常感谢您的帮助!