This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751原理图检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20220, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063179/tps23751-tps23751schematic-review

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP20220

你(们)好

我们计划将 TPS23751用于 POE 电源设计。 我们的设计需要满足12W 输出、满足共模6kV 和差模2kV 的保护要求。 我们的设计是指 PMP20220

请帮助检查原理图外设器件的类型选择和设计原理是否满足 TPS23751  e2e.ti.com/.../FG360P_2D00_ODU-POE-1215.pdf 的设计要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingbo、

    请使用 PoE 原理图审查指南 查看设计。  

    我们 有一份 PD 浪涌应用手册、其中介绍了在何处放置浪涌保护: PoE 供电设备的雷击浪涌注意事项

    此外、我们还设计 了6kV PSE 参考设计。 请在此设计中使用 MOV 和 TVS 器件、以了解我们针对可承受6kV 电压的器件的建议。 请在 PD 浪涌应用手册中的相应位置使用这些器件。 这有道理吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    非常感谢您的指导。 我还有两个问题、我们的方案不使用外部 MUC 和适配器来提供电源。 APD 是否可直接连接至 PWRGND (RTN)、T2P 是否可直接挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    如果没有 MCU、T2P 可以保持悬空。 如果没有主适配器电源、APD 也可以直接连接到 RTN (接地)。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在哪里可以找到 TPS23751 PCB 设计规则、或者在绘制部分 POE PCB 时需要注意的事项