This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:振幅为14V 的 PWM 输入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064593/ucc28740-pwm-input-of-amplitude-of-14v

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、团队正在寻求澄清。  

器件 ucc28740和 ucc27712能否 处理振幅为14V 的 PWM 输入? 如果没有、我们是否有一个可以处理此问题的器件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark:

    请问您正在寻找哪种解决方案?

    UCC28740是一款反激式控制器、因此没有 PWM 输入。 它生成 PWM 信号以打开/关闭开关。 最大输出 PWM 电压电平为16V (最大值)和14V (典型值)

    UCC27712是一款高/低外部 PWM 驱动器。 Hi 和 Li 的最大输入为24V。 您可以在数据表的第6.1节中找到它。