有一份有关 LM3478升压转换器 AN-1286/SNVA067C 的详细应用手册。 它将介绍如何对该特定控制器建模、以及如何针对其他类似的升压控制器进行调整。
是否有任何与降压转换器类似的东西? Sheehan 具有 SNVA555、这是一款非常硬的芯片、但并不针对任何特定的控制器、也没有给出实际示例。 它还根本不考虑跨导放大器控制器。
Sheehan 的"轻松实现开关模式电源转换器补偿"是一篇简单易懂的论文、但也不考虑跨导放大器。 从理论上讲,我可以用 Lee 的 SLVA662揭开 II 型补偿器的神秘面纱,并进行相应调整,但比我聪明的人(*)更容易,这样我就可以利用不是发明的知识了。
那么、我应该查看任何类似的纸张/应用手册、以获得有关在 MATLAB 上对降压转换器进行建模的指导? 由于使用反馈环路调整工具的过时、令人遗憾的工作台工具已经消亡、因此如果您对给定的自动化解决方案不满意、则有必要再次以艰难的方式完成艰难的工作。
(*)或至少将此作为其主要工作。