This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:Ucc2895

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063977/ucc2895-ucc2895

器件型号:UCC2895

当软启动引脚电压从0v 上升到5V 约1秒时、最大占空比约为0.7V。

此时会发生过流跳闸、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否分享原理图和故障波形?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    전류구동 회로로 바꾸니까 정상동작이 됩니다 μ A。 구윤성님! 회신 감사 합니다 μ A。

    다른부분에 문제가 있으면 질문 드리겠습니다 μ A。