This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256C:BP 旁路引脚的工作方式与 TPS61256数据表中的规定相反

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256C, TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062903/tps61256c-bp-bypass-pin-works-contrary-to-what-stated-in-the-tps61256-datasheet

器件型号:TPS61256C
主题中讨论的其他器件: TPS61256

IC:TPS61256C


我们在器件的 USB 输出中使用此升压直流/直流转换器、具有3.3-4.2V 输入和5V 输出。 我们注意到 BP 旁路引脚的工作方式与 TPS61256数据表中规定的相反、例如:
- EN 低电平、BP 高电平:0V 输出
- EN 低电平、BP 低电平:旁路输出
- EN 高电平、任意 BP:电源打开、5V 输出。

在网上看、我后来看到还有一个数据表提到"C"模型、即 TPS61256C、它实际上是我们使用的、在其中、焊球 BP 被重命名为 GND!
现在、我要问您、由于我需要旁路功能、并且还需要断开输出端的电压、我能否将 BP 引脚驱动为高电平和低电平以将其关闭并置于旁路模式? 我问您这是因为我已经测试过它的工作原理。 或者、我不知道有什么禁忌/缺陷会给我带来未来的问题吗?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、您好!

    TPS61256C 没有 BP 引脚。 请严格遵循数据表中描述的内容。  

    如果您需要使用待机功能。 请改用 TPS61256。  

    另请注意、EN 低电平、BP 高电平 TPS61256将处于待机模式、 允许输入限制以150mA 的电流限制旁路到输出侧。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    该组件中的旁路引脚就在那里、对此没有疑问。 它的工作原理。 它显然是一个控制引脚、而不是真正的接地引脚。 就像它的兄弟 TPS61256一样。
    您可以告诉我、我是偶然发现它的、好吧、这是真的、数据表中也说该引脚不存在并且该焊球必须接地。 好的。 但事实表明、旁路引脚就在那里、它可以用作旁路!
    那么、我的问题是:您能给我一些有关该引脚的更多信息吗? 我可以将其用作旁路吗? 或者、我是否应该希望它有时工作、有时也不工作、也就是说、您保证它可以工作?
    我之所以问您、是因为我在2000 PCB 上安装了 TPS61256C、而不是 TPS61256、我必须了解我是否可以保证它能够以这种方式工作。

    如果您告诉我该引脚不应用作旁路、但仍然可以正常工作、那么我会保留2000台设备、而如果您告诉我每10台设备中有一台会出现问题、那么我不得不撤回所有2000台设备并对其进行返工。

    再次感谢你

    此致

    Nivio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nivio、

    抱歉、我们无法保证数据表中不包含的性能或规格。

    -文豪