This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576的限流操作

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064518/lm5576-current-limit-operation-of-lm5576

器件型号:LM5576

Power Folk、

您能否澄清一下 LM5576是如何触发电流限制的?

根据数据表、我了解当从二极管电流检测到的峰值电流(下面以黄色突出显示)达到4.2A 时、将触发逐周期电流限制。  从二极管电流检测到的峰值电流 为 Iout +△μ H 电感器/2。

当我△TINA 仿真时、我注意到当 Iout = 2.5A 且 Δ I 电感器= 1A 时、电流限制已经被触发。 如您所见、由于 LM5576的限流行为、IL 波形的峰值为3.12A、Vout 低于目标电压(28V)。 您能否帮助澄清3.12A 的低电感电流如何触发电流限制?  

有关更多详细信息、请找到 Tina 仿真文件。

e2e.ti.com/.../LM5576_5F00_22uH_5F00_snvmbp5_5F00_211222-.TSC

谢谢你。