This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715A:是否假定基准电压在整个输入范围内保持恒定?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064583/tps715a-is-the-reference-voltage-assumed-to-be-constant-across-the-input-range

器件型号:TPS715A

图7.2详细说明了内部带隙基准产生的典型 Vref 为1.205V、在编程(第8.2.2.1节)中、该值用于确定所需 Vout 的电阻值。  

该值是否在整个输入电压范围(高达24V)内保持恒定? 我假设是这样、但由于这只是作为"典型"值给出、而没有提供太多其他信息、我想确保。  

谢谢、祝您假期愉快!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        误差放大器的直流 PSRR 将决定反馈引脚电压(VREF)随 VIN 的变化。 但出于确定电阻值等目的、可以忽略此变化、并可以使用1.205V 的典型值。  不过、VREF 的变化可以从线路调节规格中推导出来、该规格在 VOUT = 2.8V 时提供60mV (最大值)的电压。 由于 VOUT 只是 VREF 的缩放版本因此在适当的 VIN 范围内、VREF 的最大变化将为60mV/2.32 =~26mV (因为2.8/1.205 = 2.32)。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特