This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B-Q1:有关使用 BQ51013B-Q1的 ROS、R1、RFOD、C1、C2的问题。

Guru**** 2530010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063358/bq51013b-q1-questions-about-ros-r1-rfod-c1-c2-for-bq51013b-q1-using

器件型号:BQ51013B-Q1

大家好、

我的一位客户正在考虑将 BQ51013B-Q1用于他们的新产品。

此时、他们有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问题1. 我知道 C1和 C2可通过器件数据表第32页的公式6计算得出。

   Ls 和 Ls 用于计算公式。

   我的理解是、Ls 是用于系统的电感器部件的实际电感值。

   正确吗?  

   如果答案正确、Ls 是什么意思?

问题2. 在第34页、kΩ Ω 这些描述:"使用 Ros 为20 μ s 的默认值、RFOD 为196 μ s 的默认值。  最终值需要根据 FOD 校准确定。

    FOD 校准工具可在 BQ51013B-Q1 Web 文件夹的"工具与软件"下找到。

   我们如何获取工具和软件?

问题3. 按照我们的计划、我们的负载功率目标为250mW。   

   对于负载功率、建议使用什么电流限制值? 我们如何计算电流限制

问题4. /CHG (No.7)端子是否可以通过电阻器连接到非 OUT (No.4)端子的电压?

    换句话说、当 BQ51013B-Q1断电时、对/CHG 端子施加小于20V 的电压是否没有问题?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya

    Q1 -- LS vs LS'-- LS 是自由空间 L 值和典型数据表值。  Ls 是线圈安装时的值、如果在 TX 线圈上安装线圈、则会更高。   

    Q2 -- FOD --我将就此与您联系

    Q3 --电流限制--建议将电流限制设置为500mA。  请参阅第9.3.4节。  对于500mA、R1 + FOD 将为625欧姆

    Q4 --/CHG 引脚上拉--是的,可以使用输出以外的电压源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回复。

    我期待您在第二季度与我们联系。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的友谊请求。

    我接受了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的支持。

    我可以再问一个有关 RLIM 的问题吗?

    您说 过、对于500mA、R1 + FOD 将为625欧姆。

    是否可以将以下电阻值用于500mA?

    R1=432 Ω、Rfod=196 Ω、Ros=20k Ω

    可以给我答复吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是可以使用-- R1=432ohm,Rfod=196 ohm,Ros=20kohm