This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:关于 PGOOD 信号的控制方法

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064542/tps65261-1-about-control-method-of-pgood-signal

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

您好!

我将考虑下面的电路。
TPS65261-1的 PGOOD 信号控制两个 TPS54335A。
TPS54335A 的 EN 设置为在 VIN 为9V 时导通。
原因是在 TPS65261-1完全启动后启动 TPS54335A。
kΩ kΩ EN 的顶部电阻 R11为100k Ω、底部电阻 R12约为15k Ω。
我认为电路工作正常吗?
如果您有任何问题、请向我提供您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、

    是的、此配置应该起作用。  由于两个 TPS54335A 器件的使能引脚连接到同一 PGOOD 网络、我建议使用一个电阻分压器、每个电阻值为1/2、而不是两个单独的分压器。

    此外、我建议在 EN 网络与接地端之间添加一个电容器、以防止 EN 信号上产生噪声。