This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:关于 LM3489QMM/NOPB

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061340/lm3489-q1-about-lm3489qmm-nopb

器件型号:LM3489-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65988

开关频率计算公式中的"ESR"是否为输出电容的 ESR?
此外、TPS65988评估模块中使用了 LM3489QMM/NOPB。 开关频率设置为5、9、15、20V 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您参考公式4、则 ESR 是极化输出电容器的 ESR。  

    我想开关频率为400kHz、但让我重新分配给 PSIL-PI 小组、让适当的应用工程师评论内部开关频率。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有针对开关频率进行设计。 您可以查看此处的 FB 电阻器来计算它。