Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138A
使用 UCD3138A EVM。 Fusion Digital Power Studıo 具有频率和保护限制、这对于正在进行的项目是不可用的。
因此、我唯一的选择 是通过 CCS 更改固件中的参数、并通过 CCS 再次将新固件下载到 EVM。
IM 卡在使用 CCS 将基本(默认)固件下载到 UCD 上。
我启用了 JTAG 引脚 并在 CCS 的调试部分设置了"片上闪存"设置。
在 CCS 中将 UCD3138A 配置与 cyclone_A.cmd (作为链接器)搭配使用。
构建项目后,我将尝试将.out 文件下载到 UCD。
下面显示了发生的错误。

使用固件上的默认设置,我将获得此日志。
此外,当我构建项目时,我会收到以下警告。

固件下载过程失败的原因是什么? 我缺少什么?
(正如我在尝试下载的固件之前提到的、这是 LLC_HB_M ü Fİrmware 的非触控版本。)
谢谢、
EFE