This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:IC 在没有电池的情况下预热

Guru**** 2502685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062325/bq24195-ic-warming-up-without-battery

器件型号:BQ24195

当我在没有电池或充电的情况下运行测试时、IC 正在升温。 输入电流接近2A、这是否正常? 如何测试电池上 IC 的功能? 这是我要参考的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然没有电池、但应该有其他负载 (例如 SYS 负载)、以便输入电流接近2A。 随着负载电流增加(充电负载和/或 SYS 负载等)、IC 温度可能会升高。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于系统仅由电池供电、没有外部电源、BAT 引脚上的电流为160mA。 在这种情况下、IC 也会升温。 该电流的值应接近15mA、对吧? 可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS、VPMID、 IPMIDTM

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS=300mV
    VBAT=3、590V
    Ibat=169mA
    VSYs=3、546V
    VPMID = 3、3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的另一个问题是:电路在 CE 引脚为高电平或低电平时的工作方式完全相同、向电池发送343mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R12、R13、R14、R15、R4、 未安装 R3。 我不使用 I2C。 R5被替换为1、2k Ω 电阻器。