This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:电流消耗

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063821/ucd90120-current-consumption

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件:UCD9081

我们正在考虑 将 UCD90120或 UCD9081用于我们的新项目。 当器件处于"待机"模式(几 mA)时、我们必须具有较小的电流消耗。   从数据表中我们得出的结论是、例如、UCD90120的功耗在几十 mA 的范围内。 在需要电源排序之前、我们一直在想将器件保持在复位状态、但在数据表中没有关于复位激活时电流消耗的信息。 您能否为 UCD90120和 UCD9081提供此信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    我们会联系团队、并在找到答案后立即通知您。

    谢谢、此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goran、

    保持 RST 引脚处于活动状态不会改变电流消耗。 如果您需要低电流消耗、我建议使用 UCD9081、因为在额定条件下最大电流为4mA。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Samuel Gradinaru

    应用工程师