This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:引脚1象限

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315, TPS53314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064238/tps53315-pin1-quadrant

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件: TPS53314

大家好、

我看到   TPS53315数据表中显示的 Pin1象限位置在 pin32/33侧,这是否是拼写错误?

它应该与右侧引脚1上的 TPS53314位于相同的位置?

和快速检查、我们可以直接将 TPS53314和 TPS53315相互替换、对吧? 只需注意 Vtrip 点和最大负载电流额定值不同。


谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对任何混乱表示歉意。

    如您所注意到的、引脚配置图形上的小圆圈不是引脚1指示符。  在图的左下象限中正确指定了引脚1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    还可以! 感谢您的回复。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能够提供帮助。