This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:TPS53312 (TPS54326)最大占空比?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064325/tps54326-tps53312-tps54326-max-duty-cycle

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件:TPS53312

您好!

我查看了数据表、TPS53312可支持4.5~18V 的输入电压范围。

我的客户设计的输出电压= 1.8V、输入电压= 4.5V 对于该设计来说是可以的、对吧?

另一个问题是器件具有最大占空比规格?

例如、如果输出电压设计为5V、则最小输入电压要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    VIN->Vout 转换主要受限于最短关断时间。 通常、我已经看到占空比超过65%会出现此部件的最小关断时间问题。 我希望4.5V -> 1.8V 的电压能够正常工作。 对于5V 输出、在不考虑65%有损耗占空比的情况下、对最小 Vin 的粗略估算为7.7V。 根据负载电流和其他寄生效应、例如电感器 DCR 和开关频率变化、您可能能够拉低略低的 VIN。  

    谢谢、
    模块