This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BQDBZ

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064468/tl431-tl431bqdbz

器件型号:TL431

大家好、

对于 TL431BQDBZ、数据集上的稳定边界仅基于2.5V、5V 及更高电压、并且没有3.3V 曲线、我是否可以问我们是否可以提供基于3.3V 的曲线?
谢谢!
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    该图是典型的、可能会有很大变化。 我会使用5V 线路来提供3.3V 电压。 请阅读下面的应用手册以了解有关该图的更多详细信息、并在设计时留有一定的裕度。

    https://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf