This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710电源模块

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064316/lmz31710-lmz31710-power-module

器件型号:LMZ31710

您好!  

我们使用 的是 LMZ31710电源模块、但在当前情况下、我们面临着共同的问题。 无法采购零件。 我的问题是  

1、LMZ31710的任何替代器件、不需要引脚对引脚匹配、而是需要小型封装。 输出功率要求为"4V/10A"

#2 、BTW、是什么导致器件短缺? 您何时拥有该器件?

提前为您带来新的圣诞快乐。

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    由于圣诞节和新年假期、我们的美国团队将在节假日后回复您。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    TPS84A20 与 LMZ31710完全兼容。

    您可能还需要考虑 LMZ22010、 LMZ12010、 PTH08T241W、 PTH08T240W

    我不是供应链问题的专家、因此我不会试图解释短缺的原因。

    祝您节日愉快。

    此致、

    Yitzhak Bolurian