This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303在轻负载下关断、在轻负载切换至重负载时无法恢复

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063215/ucc256303-ucc256303-shut-down-under-light-load-and-could-not-recover-when-switch-light-load-to-heavy-load

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

大家好、

UCC256303在轻负载下关闭、在轻负载切换至重负载时无法恢复。

在这种异常情况下、我们发现 LOpin 继续变高、HO 继续变低、并且也没有输出电压。

但是、如果我们重新为器件加电、UCC256303可以再次正常工作。

您能帮助我们找到根本原因、并就此向我们提供一些建议。  

此问题仅在很小的可能性下发生。

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您与我们联系。

    首先、我建议使用我们的最新一代 LLC 控制器 UCC256403、它与 UCC256303具有 P2P 兼容性。  

    您可以在下图中找到这些器件之间的主要差异。

    您能否在 VCC、RVCC、VCR、LL/SS 引脚和 栅极信号处共享波形、以便我轻松进行调试。  您还可以共享原理图和设计计算器。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    抱歉、我们不会重新密封这些引脚上的波形。 我们在工作条件下对不同引脚的电压进行了一些记录。

    VCC-PIN:13.5V

    RVCC: 12V

    VCR:0V

    LL/SS:3.5V

    HO: 无输出

    LO: 保持在12V;

    我无法访问以显示您的原理图、但我整合了一些重要的设计日期:

    LM 150uH

    LR 21uH

    匝数比:16:1   

    输入:390V+-30V

    输出:12V/30A

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    在   任何负载条件下、VCR 引脚都不应为零伏。 能否 重新验证 VCR 引脚处的电压?  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我在此向您展示的是处于异常工作条件下的器件、在此情况下、我们没有输出电压。

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您能否用新的 IC 替换它。 查看是否解决了该问题。

    此致

    曼尼甘塔 P