This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:用于 HB-LLC 谐振转换器、输出电压范围为52至72、适用于电动汽车充电应用。

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064157/ucc256404-for-hb-llc-resonant-converter-with-output-voltage-range-from-52-to-72-for-ev-charging-applications

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: PMP40766

每天/晚上的问候!

是 IC UCC256404、建议用于52至72伏的输出电压范围、因为我将其用于电动汽车充电应用。 与我分享一些关于我在设计过程中可能遇到的问题的见解? 此外、 https://www.ti.com/tool/PMP40766 PMP40766 通用输入、500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计还提供任何参考指南或设计指南。 其他人请与我分享一些使用 HB-LLC 谐振转换器设计电动汽车充电器的参考设计。

相关信息  

Vyshanv Menon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    感谢您与我们联系。 我们没有任何 PMP40766设计指南。 它的设计与任何 LLC 转换器设计相似、不同之处在于它使用电流和电压控制环路。

    我建议您浏览 UCC256404数据表的应用部分、其中讨论了使用 UCC256404的 LLC 设计。 设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675)将绝对帮助您设计转换器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manikanta、

    但您共享的设计计算器是针对特定输出电压的、在设计增益时、很难分辨出 mg (max)和 mg (min)。 是否有人可以共享设计计算器的密码、以便根据  我编辑 mg (max)和 mg (min)值。

    相关信息  

    Vyshnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、vyshnav、

    我已在 e2e 聊天中发送设计计算器的密码。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致

    曼尼甘塔 P