This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 BQ40Z80保险丝功能设置问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063966/bq40z80-about-bq40z80-fuse-function-setting-problem

器件型号:BQ40Z80

您好、 TI 专家

     您能帮我分析哪些设置会导致保险丝引脚输出大约0.34V 的电压? 我很担心它会导致我的次级保护电路发生误触发、感谢 you.e2e.ti.com/.../BQ40Z80-FUSE-Pin-2021_2D00_12_2D00_14.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    保险丝引脚不能从设置中部分触发、它将处于激活状态或未激活状态。 0.34V 不应足够高、以触发次级保护。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    奇怪的是、这个项目的设置导致熔丝引脚输出一个0.34V 的电压、但是在其它项目中、熔丝引脚输出0V、所以我想知道哪个数据存储器设置导致0.34V 输出。 我可以尽可能避免这种情况。
    您的意思是0.34V 不会导致误触发、所以我不在乎吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    它看起来不像监测计、可能是与其他项目或 次级保护有一些外部电路差异。 监测计将触发高达6-8V 的输出。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      好的、谢谢。 我查找电路中的其他差异。