This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930+BQ78350电压匹配问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063253/bq76930-bq76930-bq78350-voltage-matching-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

大家好、

BQ76930具有 LDO3.3V 和2.5V 版本、因此 BQ78350仅提供2.5V 版本。

因此、客户想知道是否可以将 BQ76930-LDO3.3V IC 的3.3V 直接降至2.5V、然后将其与 BQ78350配合使用?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    这应该起作用、但听起来不是一种方便的解决方案。 希望电源情况有所改善、以便他们可以购买 BQ76930的2.5V 版本。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢。 客户还想知道、如果使用 LDO 降压、BQ76930通信 SDA 和 SCL 上拉电阻器将连接到自己的3.3V 或降压后的2.5V?

    由于存在差分电压、因此如果连接3.3V 电压、以下各项似乎存在差分电压问题。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    降压转换器之后、上拉电阻器应连接到2.5V 点。 如果连接到3.3V、BQ78350可能会损坏。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon