请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件: BQ78350
大家好、
BQ76930具有 LDO3.3V 和2.5V 版本、因此 BQ78350仅提供2.5V 版本。
因此、客户想知道是否可以将 BQ76930-LDO3.3V IC 的3.3V 直接降至2.5V、然后将其与 BQ78350配合使用?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.