This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:电压和电流调节

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062897/bq24125-voltage-and-current-adjustment

器件型号:BQ24125

大家好、

将充电电压更改为8.2V,电流约为840mA。 但失败了。 电路如下:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/PCM_2D00_450A5-620001-_DA7DEF8D1657_-2021.06.18.pdf

您能帮您检查它有什么问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    我需要一些更多信息来帮助进行调试。 您能否通过1.5k Ω 电阻器将 STAT1、STAT2和 PG/引脚上拉至典型应用中所示的输入端? 我想在这些引脚不起作用时查看其电压。

    使用的输入电压是多少?此时的电池电压是多少? 什么行为表明设备不工作? 请提供更多信息。

    此外、当我计算充电电流时、我得到694mA。 公式为 KISET1*VISET1/RSNS/RISET1 = 1000*1/0.120/12000 = 694mA。 请注意、当感测电压介于100mV 和200mV 之间时、可获得最佳的充电电流精度。 目前、您的感应电压为83mV。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果 您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [引用 userid="314452" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062897/bq24125-voltage-and-currencyadjustment /3933517#3933517"]您能否通过1.5k Ω 电阻将 STAT1、STAT2和 PG/引脚上拉至典型应用中所示的输入端? 我想在这些引脚不起作用时查看其电压。

    IC STAT1、STAT2和 PG 引脚、空引脚、无测试点。

    [引用 userid="314452" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062897/bq24125-voltage-and-currencyadjusting/3933517#3933517']当时使用的输入电压是多少?电池电压是多少? 什么行为表明设备不工作? [/报价]

    输入电压9 ~ 15V。

    电池电压7.2V。

    输入侧的电源为9 ~ 15V/2A、无输出充电电压。

    尝试将负载连接到 CV 模式以模拟充电、并且无电压和电流。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    我需要更多信息来帮助进行调试。 发生这种情况时、TS 电压是多少? 发生这种情况时、/CE 电压是多少? 您能否捕获 IN、BAT、OUT 和输出电流的波形?

    此外、您能否尝试将电源与电子负载并联? 请将电源的电压设置为略高于电子负载的电压、并将其从 BAT 引脚上的单独输出连接在一起。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    今天、我只是从客户那里听到:

    现在它可以正常工作。  电流为660mA、客户希望将其调整为840~900mA、是否有任何推荐值? ISET2 ISET2阻抗值的建议值。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    如果在感应电阻为120m Ω 的情况下充电电流为900mA、建议使用的 ISET1电阻为9.31k Ω。 这将使感测电压保持在107mV。 有关该公式、请参阅第8.3.4节。

    请根据所需的预充电电流值选择 ISET2值。 预充电公式请参阅第8.3.3节。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。