请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 我们在电量监测计中有 safetyALERT 和 SafetyStatus、PFAlert 和 PFStatus 寄存器、用于了解系统的状态。 这些相应的警报和状态寄存器之间有何差异? 一旦警报寄存 器中的某个位被置位、并且在状态寄存器中的同一个位被置位之前、必须采取行动的时间。 导致警报寄存器中位置位的事件是否总是导致状态寄存器中置位的相同位?