This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:低温下停止充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061689/bq24171-charging-stop-under-low-temperature

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ40Z50EV2400

大家好、

客户使用 BQ24171作为充电器为电池充电、电池使用 BQ40Z50-R2作为管理 IC。 充电器输出12.6V、电池额定电压为12.6V。

有一种现象  、充电持续超过8小时且环境温度低于10度时、充电 LED 将关闭(STAT 引脚控制);当环境温度高于10度时、充电 LED 仍将亮起并提供正确的充电状态。  当 LED 熄灭时、充电会同时停止。

即使温度上升到25度、LED 仍将关闭(充电停止)。 除非重新插入电池、否则充电器或电池无法自行唤醒。

问题:

1.为什么充电指示灯熄灭(充电停止)仅在环境温度低于10度时出现 ?  

2.哪个 IC、BQ24171或 BQ40Z50会导致 LED 在 10度温度下熄灭?

3. 为什么在充电超过7小时后会出现 LED 关闭现象? 为什么不在更短的时间内发生?  

4.您能否推荐一个工具来分析此问题?

注:

BQ24171的 TS 引脚配置:RT1=2.2K、RT2=6.8K、RTH=10K。

在低温环境下、TS 电压仍低于2.32V、Vref=3.3V。

LED 关闭(充电停止)后、电池电压大约为11.7V 至12.1V、充满电的电池电压应为12.6V。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    您能否确认 STAT 引脚是否关闭或是否闪烁? 这里使用的输入电压是多少? 您可以发送原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持! 充电电压为12.6V、电池为3S2P、额定电压为12.6V。

    BQ24171充电电路、充电 LED 控制电路_1、充电 LED 控制电路_2和 BQ40Z50-R2电路如下:

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    在  正常和异常运行期间、您能否探测输入电压、STAT 引脚、充电电流和 SW 引脚?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您对输出电压有何看法?  

    当 LED 关闭(停止充电)时、电池连接电压大约为11.9V、而在  5度以下没有电池连接电压的情况下、电压大约为12.5V。

    当 LED 关闭时、电流为0。 在5度下、正常充电电流约为0.5A。

    在 BQ24171和 BQ40Z50电路中是否发现任何问题?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    您能否确认正在使用什么热敏电阻? 如果您使用的是103AT、则5C 时的电阻为22.05kOhm。 对于6.8kOhm 的下电阻器、下等效电阻器为5.20kOhm。 在2.2千欧的上拉电阻下、TS 引脚变为 VREF 的70.26%。 这在暂停充电的范围内。 请使用计算工具对所需的温度范围进行编程。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc244

    此问题可能与 TTC 引脚有关。 如果我错了、请纠正我的问题、但 TTC 电容看起来是100nF。 这会将 TTC 计时器置于100nF *5.6min/nF (典型值)或560分钟或9.33小时。 如果您想禁用终端、并且安全计时器将 TTC 拉至 AGND。 如果您只想禁用安全计时器但允许充电终止、请将 TTC 拉至 VREF。

    但是、为了确认这一点、我需要看到以下波形。  您能否在  正常和异常运行期间(全部在同一幅图上)探测电池电压、STAT 引脚、充电电流和 SW 引脚?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持!

    热敏电阻类型为 103JT-045、在5C 时的电阻约为22.3K。 对于他们的5C 低温应用而言、这是可以的吗? 请帮您检查一下。

    TTC 引脚可能是验证所需的关键点。

    如果可以通过将 TTC 引脚拉至 VREF 或拉至 GND 来解决该问题、则不会再有问题。  

    这里还有一个问题:在5C 充电期间、没有所有电池 LED 都关闭、  一些充电 LED 仍然亮起、并指示充电已满。

    但根据电池容量、电池需要7小时才能充满电、如果在5C 时仅充电半电流、理论上、放电的电池需要 大约14小时才能充满半电、 但 根据其设计、 充电将在达到560min 时终止、导致这种现象(充电 LED 亮起)的原因是什么?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    该热敏电阻和电阻组合在5 C 时将 TS 置于 VREF 的70.3%。这在暂停充电的规格范围内。 请使用我提供的计算工具相应地调整偏置电阻器。

    我仍然不清楚 STAT 引脚和 LED 的行为。 它是以0.5Hz 的频率闪烁还是完全关闭? 此行为将有助于调试。

    安全计时器作为安全备份存在、可防止充电时间过长。 安全定时器的最长时间为10小时、如数据表中所示。 同样、如果您希望禁用终端、并且安全计时器将 TTC 拉至 AGND。 如果您只想禁用安全计时器但允许充电终止、请将 TTC 拉至 VREF。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户正在进行 TTC 安全计时器 测试。

    以下是有关 LED 充电状态的一些问题:

    1.  当 TTC 安全时间结束时、充电器进入充电暂停状态是否?

    2.  如何区分 STAT 输出闪烁时的充电暂停/电池过压/输入过压?

    输入过压 是充电器输出电压吗?

    电池过压 是电池输出电压吗?

    3.他们是否需要 EV2400来了解电池寄存器状态?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    1.当安全定时器到期时、它被视为定时器故障;充电将停止、STAT 引脚将闪烁。

    2.仅 STAT 输出不会告诉您发生五种情况中的哪一种(充电暂停、输入过压、电池过压、计时器故障和电池不存在)。 在测试中、您可以通过观察电路行为来实现这些故障。 输入过压由 OVPSET 引脚上的电压决定、第9.3.17节讨论了电池过压。 TS 引脚电压可观察到充电暂停。

    3.这是一个独立部件,没有寄存器,因此不需要 EV2400。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    再次感谢您的支持!

    客户还想知道是否出现过压、如何判断该电压来自? 从充电器侧还是电池侧?

    他们的电池是智能电池、具有 SM 信号输出、他们是否可以使用 EV2400来了解电池内部信息、从而消除电池侧的可能因素?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    OVPSET 引脚专门用于监控输入过压和输入欠压。

    我对您提出的问题感到困惑、但有电池过压保护、请参阅第9.3.17节。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。