This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164 - Q1:设计验证与放大器;现场故障查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064434/lm5164-q1-lm5164---q1-design-verification-field-failure-query

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164

尊敬的 TI 专家:  

我们使用 LM5164-Q1将48V 转换为12.0V。 我们的工作范围为30-60V。 正常模式下的输出电流为750mA (近似值)。

直流/直流转换器参数:
L = 68uH
Ron= 178K 欧姆
COUT = 4 X 4.7uF
输出负载= 750mA (近似值)

3类滤波器参数:
RA = 990k Ω
CA = 2.2nF
CB = 47pF

反馈电阻值:
RFB1 = 440kOhm
RFB2 = 49.9k Ω

我们观察到、当我们使用4个输出电容器时、在低侧开关期间会出现一些不必要的开关。 但是、在测试期间、没有观察到使用2个4.7uF 输出电容器时不需要使用的开关电容器。 此外、我们还捕获了无负载/轻负载开关波形。

以下是我们需要帮助的问题列表:-

我们需要确认、即使在更高的负载下、4个输出电容器也会出现不必要的开关?

2.我们要确认无负载/轻负载开关模式、即从您的终端开始的脉冲跳跃模式波形?  

我们在 现场观察到一个故障(超过250个)、发现 LM5164中的低侧 MOSFET 已损坏、高侧 MOSFET 正常吗? 这样做的原因可能是什么? 这是因为低侧开关期间发生了不必要的开关、还是其他任何因素导致了这种故障?

4.通过查看故障 LM5164 IC 图像的第2个引脚(即输入48V 电源引脚)可以得出什么结论? 它是否因电压尖峰或电流过大而损坏?  

请查找波形/图像以供您参考:

 波形_4_CAP_ITH_SNail_Prob (750mA)

 波形_2_CAP_ITH_SNail_Prob (750mA)

3、 Wavee_Hside 和 LSide:sw_w_wo_4_cap_&& snail_Prob (低负载)

波 形_侧边和侧边 LSide_sw_wo_in_4_cap_&&螺钉_Prob (低负载_缩放_视图)

5.射野包中的 LM5164影像失败

  

如果您需要进一步的详细信息、请从我们的结尾处通知我

期待收到您的回复。

此致、

Chirayu Rajpurohit