This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:[LMR14030SQDPRRQ1]原理图审核请求和查询

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064336/lmr14030-q1-lmr14030sqdprrq1-schematic-review-requests-and-inquiries

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、TI 支持团队

我 正在使用客户的 LMR14030SQDPRRQ1产品来审查开发。

请查看下面所附的电路图。

请答复任何进一步的询问。

请详细说明 Spreadspectrum 功能。

-该功能如何工作?

-请解释如何改善 EMI。

2.它将用作 VBAT 电源的主 DC/DC。

-请提供有关如何设计可在附加电路中改进 CE 和 RE 的选项的数据或建议。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    检查电路:

    1、R10 75过大、应低于20欧姆

    2. L18 10uH 应为屏蔽芯以实现低 EMI

     输入上应该有 EMI 滤波器。

    LMR140X0具有扩频功能、可在+/-10%范围内对开关频率进行抖动、从而降低窄带上的噪声峰值。

    您还可以在 PCB 布局上为 LMR140X0部分(输入电容器、IC、电感器)设计金属屏蔽选项。

    B R

    Andy