请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
当我使用 Ropp=1.1K、CCS=100pF 时、突发模式是稳定的。 我可以看到来自2、3、4的 PWML 脉冲数。。 直至进入功率模式。
但是、当我更改 Ropp 1.1K→301R (在高压线路上需要更高的 opp trig 点)时、突发模式 会变得不稳定。
PWML 脉冲的数量不能从2、3、4……它将形成4个脉冲跳转到8、9个脉冲、并将导致 音频噪声。
如何解决?