This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:当我减小 Ropp 值时、突发模式变得不稳定。

Guru**** 2538790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063780/ucc28780-when-i-reduce-ropp-value-the-burst-mode-become-unstable

器件型号:UCC28780

您好!

当我使用 Ropp=1.1K、CCS=100pF 时、突发模式是稳定的。 我可以看到来自2、3、4的 PWML 脉冲数。。 直至进入功率模式。

但是、当我更改  Ropp 1.1K→301R (在高压线路上需要更高的 opp trig 点)时、突发模式 会变得不稳定。

 PWML 脉冲的数量不能从2、3、4……它将形成4个脉冲跳转到8、9个脉冲、并将导致 音频噪声。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图和 PCB 布局以进行审阅? 如果机密信息不能公开,请发送至我的电子邮件 :jaden-ning@ti.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我稍后会将其发送给您。

    我还注意到、当我将 Ropp 从1K 降低到300R 时、从 ABM 到 AAM 的过渡点将变得更高的负载。

    这是正常的吗? 我认为这是导致可闻噪声的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种正常行为,Ropp 降低后峰值电流将增大,因此每个脉冲的能量也会增大。 AAM 模式将在较重的负载下工作。

    可闻噪声不是由较高的 ABM 阈值引起的、但我想是不稳定的 ABM 运行。 当出现可闻噪声时、您可能必须捕获波形。

    谢谢。