This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:如何了解隔离式偏置的 CMTI?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064338/ucc12050-how-to-understand-cmti-for-an-isolated-bias

器件型号:UCC12050

您好专家、

我发现这里还有针对隔离器和隔离式栅极驱动器之外的此类隔离器件的 CMTI 定义。

如本应用手册中所述: UCC2122x 隔离式栅极驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI)

共模瞬态抗扰度(CMTI)定义为两个隔离电路之间施加的共模电压上升或下降的最大容许速率。 单位通常以 kV/us 或 V/ns 为单位。 高 CMTI 意味着两个隔离式电路、无论是发送器侧还是接收器侧、在以极高的上升(正)压摆率或高下降(负)压摆率敲击绝缘栅时均能在数据表规格内正常工作

高 CMTI 意味着当发生高 dv/dt 时、该部件仍然"运行良好"。 在数字隔离器中、这一点很容易理解、因为它与初级侧 PWM 信号的调制和传输方式有关。

但是、如何了解这种隔离式电源的 CMTI? 如何在测试中定义"功能良好"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您提供的注释所述、共模瞬态抗扰度(CMTI)定义为两个隔离电路之间施加的共模电压上升或下降的最大容许速率。

    高 CMTI 意味着两个隔离式电路、无论是发送器侧还是接收器侧、在以极高的上升(正)压摆率或高下降(负)压摆率敲击绝缘栅时均能在数据表规格内正常工作。

    下图显示了简化的 CMTI 测试设置、强制共模脉冲位于初级接地和次级接地之间。 功能良好意味着控制器工作良好、所有规格仍在数据表规格范围内。