This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:环境温度范围

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064369/tps736-ambient-temp-range

器件型号:TPS736

在 d/s 中、它指定绝对最大值 结温高达150度。 它还规定了建议的结温为125度。 我们对此感到困惑。  

建议的最大值是多少 环境温度? 它是否能够支持高达125度的温度?

此致

Brian W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

           我们建议器件的工作方式应确保结温 TJ ≤125ºC。 这样、表6.5中提到的所有相关规格将保持不变。 如果器   件的工作温度为125ºC≤TJ≤150ºC、则无法确定电气规格是否会保持不变、但器件不会出现任何长期可靠性问题。 结温和环境温度由功率公式相关:tj = TA + PD*RθJA,其中 TA 是环境温度,RθJA 是结至环境热阻(在表6.4中提供),PD 是通过 LDO 消耗的功率(等于(VIN - VOUT)*IOUT)。  

           因此、除非功耗很小、否则 TJ 始终大于 TA。 在 TA = 125ºC Ω 且耗散足够的功率 PD 会导致 TJ ≥125ºC、从而导致器件超出规格。 因此 、LDO 可支持的最高环境温度在很大程度上取决于   LDO 上耗散的功率 PD。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特