This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:数据表上的电感器#39;s 值计算问题

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062379/tps5402-inductor-s-value-calculation-problem-on-the-datasheet

器件型号:TPS5402

具有集成 MOSFET 的单片非同步降压稳压器。 数据表(TI.com)

在上面的 TPS5402技术规格中、使用公式(3)来计算电感器的值(第11页)、我只能计算出电感器的值为32.40741uH; 虽然规格说明正确的值为5.4uH....no、但不确定规格上是否存在错误或在我的计算过程中是否存在错误。 进行计算时、我使用以下数字:

输出电压 5V   输入电压12V    IL 0.3  输出 电流1A   Fsw  0.3MHz

您能帮助解释一下吗? 我曾以为可以将我们现有的4.7uH 电感器用于产品...如果5.4uH 的值不正确、那么我必须尝试其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将频率调整得更高以保持4.7uH。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的反馈、这对我大有帮助!  

    我根据规范有两个建议或问题:

    1) 1)对于所有公式、最好列出每个元素的单位、例如 U (V)、I (mA)等;  

    2)或者、如果您可以提供应用示例以使用该公式、这对客户来说会更方便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    非常感谢您的评论。  

    1) 1) 对于 DS 中的所有公式、只需使用标准单位、然后使用标准单位生成值。

    2) 2)此示例记录良好。  

    BRS、

    年轻