This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195在仅由电池供电时预热。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064180/bq24195-bq24195-warming-up-when-powered-only-by-the-battery

器件型号:BQ24195

由于系统仅由电池供电、没有外部电源、BAT 引脚上的电流为160mA。 IC 正在升温。 该电流的值应接近15mA、对吧? 可能会发生什么情况?  这是我要参考的原理图。 R12、R13、R14、R15、R4、 未安装 R3。 我不使用 I2C。