This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电流检测设计应用检查...

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064096/bq25895-current-detect-design-application-check

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

尊敬的先生:

我的客户希望使用 BQ25895的 D+/D-来监控和控制充电电流。

电源来自 USB TYPEA 端口输入和测试方法、如下所示。   

1. 电脑开机->连接的设备开机-> USB 端口充电电流为500mA (客户认为可以)。

2. PC 开机->连接的设备并保持断电->使用1~1.5A 的 USB 端口充电(客户认为有风险)

客户现在使用 TS3USB221和 DSEL 引脚在器件通电和断电时控制 D+/D-、原理图如下所示。

此设计是否可以接受?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在插入 VBUS 电源时、D+/D-引脚用于 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。 该器件的 DSEL 引脚 可用于 D+/D-多路复用器选择控制。 有关示例电路,请参阅 www.ti.com/.../sluuba2b.pdf 上的 EVM 用户指南。

    2.如果所需的 D+/D-输入电流 检测结果为500mA、则可以将 D+和 D-引脚保持断开状态。

    谢谢、

    宁。