This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IMVP9 Intel Tiger lake up3

Guru**** 2304850 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062911/imvp9-intel-tiger-lake-up3

主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

您好!

TI 是否有支持 Intel Tiger Lake up3内核电源的解决方案?

此致、

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是指服务器 PSU 还是服务器主板上的核心电源?

    此致、Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是指 Tiger lake U 系列的核心供应。 它主要用于笔记本电脑和物联网。

    最大 TDP 28W。

    此致、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、电力输送扇区不包括内核电源。 如果您需要服务器电源、我建议您使用 TIDA-010062 1kW、Titanium、12V 输出。 如果对服务器 PSU 有任何疑问、请随时告知我。