This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A84A 和 ADP1763之间的比较

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064363/tps7a84a-comparison-between-tps7a84a-and-adp1763

器件型号:TPS7A84A

大家好、

我们是否有 ADP1763和 TPS7A84A 之间的比较表? 或者、您能否帮助为低噪声 LDO 推荐更合适的器件来替代 ADP1763? 不需要 P2P、但解决方案尺寸越小越好。

最低输出电压需要低至0.75V、负载电流为2.5A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         根据您的要求(VOUT = 0.75V、ILOAD = 2.5A)、TPS7A84A 似乎是 TI 目前可以提供的最佳选择。 请参见随附的屏幕截图、其中显示了 ADP1763、TPS7A84A 和满足 VOUT 和 ILOAD 要求的三个其他选项之间关键规格的比较。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特