This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:[TLC5958]询问检查 LED 是否出现故障的方法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062963/tlc5958-tlc5958-inquiries-about-the-method-to-check-whether-the-led-is-faulty

器件型号:TLC5958

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

我正在使用 TLC5958查看 RGB LED 应用。

是否有办法检查 RGB LED 是否出现故障?

请指导我检查是否存在故障的方法。

如果您需要电路图、请发送单独的电子邮件地址。

由于这是客户的闭合电路图、因此可以部分提供。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全某:

    TLC5958集成了可 通过串行接口端口读取的 LOD 检测功能。

    LOD 功能可检测由任何 LED 灯串中的开路或由 OUTXn 到接地的低阻抗短路引起的故障。 它通过将 OUTXn 电压与由 FC1寄存器中的 LODVLT 设置的 LOD 检测阈值电压电平进行比较来实现这一点。 如果 OUTXn 电压低于编程的电压、则相应的输出 LOD 位将设置为"1"以指示 LED 开路。 否则、该 LOD 位的输出为"0"。 ‘电路输出的 LOD 数据仅在该 OUTXn 输出通道的“导通”期间有效。 对于关闭的输出,LOD 数据始终为‘0’。

    BR  

    徐美奈