This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:UC2525A 应用问题

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064066/uc2525a-uc2525a-application-questions

器件型号:UC2525A

大家好、团队成员

客户对 UC2525A 有几个问题、现列出如下:

  1. PIN3 SYNC 的主要功能是什么? 何时需要此类引脚?
  2.  振荡器频率与开关频率之间有何关系?
  3. 如何计算电阻器值表示我们所需的死区时间?
  4. 引脚9上的电压与占空比之间有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 Q1: SYNC 引脚 与外部系统时钟同步。 如果客户不需要、您可以将此引脚保持悬空。

    对于 Q2:振荡器频率是开关频率的两倍。 数据表中未提及该比率。

    对于 Q3:该电阻值通常为几十到几百欧姆。 您可以调整 电阻器并在示波器中测试实际死区时间。  

    对于 Q4:补偿器引脚是 EA 的输出电压。 该引脚将确定占空比并影响功率级输出。 负 反馈由反馈环路自动实现。

    BR  

    徐杰瑞