This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:具有+15V/-8V 的 SiC 驱动器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, SN6505B, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064156/ucc21710qdwevm-025-sic-drive-with-15v--8v

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21710-Q1SN6505BUCC14240-Q1

大家好、团队、

我想以+15V/-8V 的电压驱动 SiC MOSFET 的栅极、并以超过200kHz 的开关速度对其进行控制。

我想我们可以使用 UCC21710-Q1。

它的 EVM 是否可用于通过移除板载直流/直流输出并改为添加外部+15V 和-8V 来驱动 SiC MOSFET?

或者、您能否告诉我是否有其他器件的 EVM 可以在不对 EVM 进行修改的情况下设置任何栅极电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、  

    [引用 userid="109338" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1064156/ucc21710qdwevm-025-SiC-drive-w-15V-8v"]

    我想我们可以使用 UCC21710-Q1。

    [/报价]

    这是 SiC 的理想选择

    [引用 userid="109338" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1064156/ucc21710qdwevm-025-SiC-drive-w-15V-8v"]

    它的 EVM 是否可用于通过移除板载直流/直流输出并改为添加外部+15V 和-8V 来驱动 SiC MOSFET?

    [/报价]

    是的、这不是问题。 实际上、我们也已针对内部测试完成了此操作。  

    还有另一个选项允许您保留隔离式偏置电源、并且可能更简单。 在某种程度上、EVM 的设计考虑了此功能。  

    通常 、输入电源连接到驱动器和两个直流/直流转换器、但您可以看到、在我们的电源连接上、我们有2个测试点。 通常情况下、它们是连接的、因为组装了 R8。 如果我们移除  

    R8和 R2、我们可以单独为驱动器和每个 SN6505b 转换器供电。 其优点是、由于 SN6505b 是开环的、因此您可以直接将电源连接到它、并调节 PSU 上的电压、它将更改直流/直流转换器运算

    请注意、在进行此修改后、 您可能需要将 EN 连接到 VCC1。 有时、窗口比较器会发生频率变化。 实现这一目标的最简单方法是移除 U5。  

    [引用 userid="109338" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1064156/ucc21710qdwevm-025-SiC-drive-w-15V-8v"]

    或者、您能否告诉我是否有其他器件的 EVM 可以在不对 EVM 进行修改的情况下设置任何栅极电压?

    [/报价]

    通常需要可调输出电压。 我们计划在2022年发布具有此功能的 EVM、该 EVM 只允许轻松更改电阻器比率。  

    除此之外、除非您想使用第二个 EVM (例如 UCC14240-Q1 EVM)、否则我们不能在不进行修改的情况下进行此操作。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  



    最好

    Dimitri