This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:TPS54386-Q1

Guru**** 2814525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386-Q1, TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062781/tps54386-q1-tps54386-q1

器件型号:TPS54386-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54386

你好

关于 TPS54386-Q1、买方要求供应商提供响应。

目前、我将3.3V 输出用于 SW1器件。

在负载测试期间、当3.3V 线路上输入大约1.6A 的负载时、保护电路在电压降至2.8V 时工作、并确认两个通道进入保护状态。

当最大可用电流为3.6A 时、为什么保护电路以1.6A 运行存在一个问题。

我解释说 TPS54386 IC 检测并运行外部输入负载、但购买者不理解。

您能回答这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 C3和 C7更改为47nF、然后再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    对不起、您能解释一下 tps54386 IC 进入保护模式的原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    "已确认两个通道进入保护状态"  

    [ZHAZHA]您知道触发了什么保护 IC 吗?  

    我查看原理图、发现一个错误、 C3和 C7应为47nF、而不是334pF、这将导致 IC 无法完全导通高侧 FET、可能导致 IC 触发过流保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在3.3V 线路上施加大约1.6A 的负载、3.3V 线路上的电压降至大约2.8V、然后降至0.1V。 已确认两个通道均处于非活动状态。 我认为这是 IC 的保护状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来是由 IC 触发的过流保护。  

    您是否曾测试过电感器电流? 我们可以检查它是否会触发 OC 限制。  

    如果有机会、建议测量一些波形、包括 SW1、BOOT1、Vout 和电感器电流。  

    此外、该解决  方案是按照 TI 的建议将 C3和 C7更改为47nF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将把它更改为47nF 并进行测试。

    如果是、当1.6A 负载输入到3.3V 线路时、保护电路运行是否错误?

    6.8uH 电感器规格表。

    감사합니다 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到  的、由于 C3和 C7值不正确、这将导致 IC 无法完全导通高侧 FET、FET Rdson 很大、然后会导致 IC 触发过流保护。  

    同样、问题在于 C3和 C7的值错误、而不是 IC 的值错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 C3和 C7更改为47nF 并进行了测试。

    保护电路现在在2.3A 时激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您是否测量了电感器电流?  

    我检查电感器的饱和电流、它仅为2.1A、因此电感器必须饱和。  

    您能否更改另一个具有高饱和电流的电感器? 然后再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的正常负载电流仅为87mA。

    假设负载测试中存在外部过流情况、我们将检查保护电路在负载下的工作范围。

    只是客户不了解保护电路的工作机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    1."C3和 C7的47nF 可以将负载提高到2.3A "-->这证明了我的假设:   

    IC 无法完全导通高侧 FET、FET Rdson 较大、因此会导致 IC 触发过流保护。  

    2.为什么它只有2.3A? -->这可能是由电感器饱和电流引起的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果是、您能解释一下数据表中的电压下降时保护电路工作的部件吗???

    输出过载保护
    如果在任一输出的软启动期间发生过流(例如启动至输出短路)、则脉冲旁路
    电流限制和 PWM 频率分频在内部软启动计时器之前对该输出有效
    结束。 在软启动时间结束时、声明 UV 条件并声明故障。 电容
    在这种情况下、两个 PWM 输出都被禁用、并且小型下拉 MOSFET (从 SWX 到 GND)被打开。
    该过程可确保两个输出在一个输出发生过流时都放电至 GND
    其他未加载。 然后、转换器在尝试重新启动之前进入间断模式超时。 频率
    除法表示如果检测到过流脉冲、则在下一个 PWM 脉冲之前会跳过六个时钟周期
    从而有效地将工作频率除以6、并防止中出现过多电流累积
    电感器。
    如果输出达到稳压后任一输出发生过流、则逐脉冲电流限制为
    输出的有效电压。 此外、输出欠压(UV)比较器可监控 FBx 电压(即
    跟随输出电压)、以在输出降至稳压的85%以下时声明故障。 电容
    在这种情况下、两个 PWM 输出都被禁用、并且小型下拉 MOSFET (从 SWX 到 GND)被打开。
    此设计可确保两个输出在一个输出发生过流时都放电至 GND
    其他未加载。 然后、转换器在尝试重新启动之前进入间断模式超时。
    输出1的过流阈值标称设置为4.5A。确定输出2的过流电平
    由 ILIM2引脚的状态决定。 输出2的 ILIM 设置未锁存到位、可在期间进行更改
    转换器的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单地说、当  C3和 C7很小时、高侧 FET 无法完全导通、这意味着它们的 Rdson 很大、当增加负载时、 高侧 FET 上的压降会变大、因此 Vout 下降并触发 UVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我真的很有帮助。